结果:找到"语音芯片 语音ic 离线语音芯片",相关内容1000条
- 离线语音芯片助力扫地机智能化!
- 随着科技的发展,我们日常生活中许许多多的传统习惯也正在被逐渐改变比如扫地拖地,现在完全可以交给扫地机器人来进行。扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。在2003年福玛特推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路相信很多朋友都有见过智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家说说语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-23 16:24:00
- 离线语音识别芯片在电动窗帘上的应用方案
- 智能科技的出现其实在很大程度上是基于人们需求的变化。在智能家居给人们带来便捷生活的同时,人们的控制习惯也逐渐发生改变。语音技术的发展也为控制入口做了一个补充,在抛去了传统遥控器和手机APP之后,通过口令发送让家居环境达到舒适状态,让生活更便捷智能!窗帘在我们的家庭装修装饰品中,可以说是一个非常好的装饰物品,主要是有非常好的遮阳作用,而随着人们的生活水平的提高,人们对于普通的窗帘的需求越来越小,而开始喜欢安装更加美观,便捷的智能电动窗帘使用!这种智能电动窗帘只需要通过口令来控制开合,无需手动开关,让人“变懒”使家更方便,成为了家里一道亮丽的“风景线”。而实现这一功能的核心—NRK3301语音识...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-18 16:44:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用方案!
- 近年来,智能家居行业的发展既面临多种挑战同样带来了全新的机遇,AI技术、物联网技术、语音智控和边缘计算机技术从中蓬勃发展。为多款智能家电进入千家万户作强有力的后盾,注入新的力量。在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。而当下季节最常见的取暖器也是可以智能语音控制的,只需要对着取暖器喊话就可以实现切换模式,开关机等,不需要使用遥控调,非常方便!而实现喊话就能控制开关的核心元件NRK3301离线语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-16 14:14:00
- 未系安全带语音播放提示ic应用方案
- 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
- 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
- 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 声音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
- 语音芯片在消毒机上的应用!
- 随着近十年我国经济和生活水平的急速提高,人们越来越重视他们自己的卫生,生活品质、产品运用感、健康,这些原先大部分消费者过多考虑的要素开端成为了我国消费者首要关心的内容。而这几年因为受国内疫情的影响,口罩、酒精、消毒液、额温枪等物品成为了重点防疫物资,对自身以及周边的环境和物品的消毒就成为了头等大事,自然消毒机产品就收到了极大的关注,市场需求量也在不断地增加。随着人工智能的不断发展以及客户的需求不断显现,有很多的厂家在消毒机上面也有加上智能语音提示的功能,让产品的使用更加的方便。消毒机是一种通过的机械原理的运作,从而产生物理或化学消毒元素作用于有毒物进而达到消毒目的的机器,被广泛应用于医疗、和...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-12 16:12:00
- 语音芯片在充电桩的应用
- 目前,随着环境污染越来越严重,越来越多的人使用电动汽车,随着电动汽车的增多,充电桩就应运而生,充电桩能对电动汽车进行快速有效的充电,为了供需平衡,充电桩数量越来越多。大多数充电桩都安装有报警装置或者蜂鸣部件,但是,目前市面上带有报警装置或者是蜂鸣部件都不够智能化,不能很明确告知给消费者,充电桩目前所处的工作状态或者工作环境。为解决充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。而实现语音提示功能的核心就是加入语音播放芯片——NV020C语音芯片;NV020C是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 离线语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-08 16:58:00
- 离线语音芯片在自动售货机上的应用!
- 自动售货机能省掉高昂的店员人工成本和店铺地租,随着国内人工成本和店铺租金的一路上涨,用自动售货机做零售的优势也越来越明显。随着近几年手机支付的普及,对自动售货机的普及起到了很明显的促进作用。在新近出现的人脸识别支付之后,自动售货机行业的支付方式已经发展到了第四代。第一代为纸币硬币现金支付,第二代为联网刷卡支付,第三代为手机扫码支付,第四代为刷脸支付(人脸识别支付)。现在,一些实体商店已经在推广刷脸支付,主流的自动售货机厂家出产的新机型默认的配置也都带刷脸支付功能,相信过不了几年,刷脸支付将会取代扫码支付成为主流的支付方式。随着现在语音技术的成熟,语音技术的使用率越来越高。如果自动售货机能够加...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-05 17:05:00
- 扫地机是用什么语音芯片?
- 以扫地机器人(以下简称"扫地机”)为主的家用机器人正在以惊人的速度普及。扫地机自诞生以来就是一种形态相当成熟的产品,在近20年的发展时期中它的外形并没有发生较大的改变,主要以改进扫地机性能为主。近年来,扫地机在提供较高的清洁效果的同时逐渐向智能化方向发展。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,智能扫地机器人在使用过程中,就避免不了出现各种小问题;一般在出现清洁时候的问题,扫地机内部CPU基本都能够检测出异常原因,但对于用户来说难以察觉,这样就会给客户带来困扰;厂家在加入语音功能后那就可以完美解决掉这一困扰,在CPU检测到各种异常问题后直接通过语音芯片播报出机器当前的使用状况,让用户可以快速确定及...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音方案 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-02 16:23:00
- 语音芯片的应用?
- 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
返回